www.sew-eurodrive.com.br

Login
 
Encontra-se aqui: Home > Resumo das notícias > Noticias
Noticias
06.07.2010
SEW-EURODRIVE EXIBE LANÇAMENTOS NO SIMTEC
 
News

A SEW-EURODRIVE, pioneira na aplicação de redutores planetários em moendas no Brasil, participa do 8º SIMTEC - Simpósio Internacional e Mostra de Tecnologia da Agroindústria Sucroalcooleira, de 13 a 16 de julho, em Piracicaba/SP.

 

Durante o evento, a Empresa exibirá ao setor sucroalcooleiro a Linha de Redutores Industriais e Conversores de Frequência de alta potência, além da conceituada linha de motoredutores. A SEW também disponibiliza aos clientes um serviço de atendimento técnico 24 horas - SEW SERVICE, considerada, hoje, a maior cobertura pós-venda do mercado.

 

Confira a seguir os principais lançamentos da empresa para o setor:

 

Destaques

 

Um dos lançamentos da SEW para o Simtec é a ampliação na família de conversores MOVIDRIVE® B. O equipamento que antes estava disponível nas potências de 0,55 kW até 132kW, conta agora com três novas potências: 160 kW, 200 kW e 250 kW.

 

O novo MOVIDRIVE® tamanho 7 padrão é fornecido com a função tecnológica para utilização dos módulos aplicativos da SEW e está disponível em duas versões diferentes: versão de 2 quadrantes sem chopper de frenagem e versão de 4 quadrantes com chopper de frenagem.

 

Estes equipamentos possuem ampla utilização, tendo como principais áreas de aplicação guindastes, gruas, elevadores, pórticos, ventiladores, bombas, transportadores entre outros.

 

Este lançamento traz ainda uma inovação no conceito de dissipação de calor. Os equipamentos possuem ventiladores instalados em um duto de ar na parte traseira que quando combinados com o opcional DLK11B, elimina a necessidade de ventilação forçada no painel de comando. Os ventiladores são controlados e ligados somente caso haja necessidade, aumentando a sua vida útil, reduzindo o nível de ruído emitido e o consumo de energia elétrica.

 

A SEW também exibe o lançamento da linha global de motores elétricos de indução de alto rendimento - o MOTOR DR. A novidade apresenta potência de 0,37 a 200 kW e carcaças que variam do tamanho 71 a 315.

 

O novo motor da SEW tem certificações que atendem aos níveis de rendimento do Brasil, de diversos países da Europa, América do Norte, Ásia, e outros. Ou seja, é um motor de classe mundial, podendo ser utilizado sem restrições normativas em todo o mundo.

 

O novo MOTOR DR reduz o consumo de energia elétrica em relação aos motores elétricos convencionais. Eficiência energética, menor nível de ruído, diminuição das perdas, ampliação da faixa de potência, novos acessórios e design moderno são as principais características do lançamento.

 

A utilização de redutores planetários - Série XP para o acionamento elétrico de ternos de moendas já é tendência no setor sucroalcooleiro. A Série XP possui como principais características: alto torque de saída de até 4000 kNm , montagem com pés ou braço de torque, eixo de baixa rotação oco ou sólido, flange para motor ou eixo cardan, sistema de lubrificação forçada.

 

O maior diferencial da Série XP é a utilização de quatro engrenagens satélites no último trem planetário, permitindo melhor distribuição do torque ao eixo de baixa rotação e melhor absorção de eventuais choques provenientes dos rolos da moenda, sem comprometimento dos demais componentes do redutor; além de proporcionar redutores de menor massa e menores dimensões físicas. Os eixos e engrenagens e carcaças são produzidos em ligas de aço especiais.

 

Além da utilização dos redutores industriais SEW em ternos de moenda, os produtos podem ser empregado nas correias transportadoras, descarregadores/guinchos tipo hyllo, mesas alimentadoras, esteiras de cana, esteiras para distribuição de bagaço, cristalizadores e difusores.