www.sew-eurodrive.com.br

Login
 
Encontra-se aqui: Home > Resumo das notícias > Noticias
Noticias
18.09.2007
LANÇAMENTOS MARCAM A PARTICIPAÇÃO DA SEW-EURODRIVE NA FENASUCRO 2007
 
News

Empresa oferece soluções em acionamentos para todas as aplicações da usina, da recepção e preparo da cana-de-açúcar à expedição, passando pela moagem

 

Com o objetivo de oferecer as mais modernas tecnologias em acionamentos para o setor sucroalcooleiro, a SEW-EURODRIVE, pioneira na aplicação de redutores planetários em moendas no Brasil, apresenta na 15ª Fenasucro - Feira Internacional da Indústria Sucroalcooleira que ocorre entre os dias 18 e 21 de setembro, em Sertãozinho, interior de São Paulo, as principais inovações neste segmento.

 

Durante a feira a Empresa mostrará no seu estande, com 154m², as últimas novidades na Linha de Redutores Industriais e Conversores de Freqüência de alta potência. A SEW também disponibiliza aos clientes um serviço de atendimento técnico 24 horas - SEW SERVICE, considerada, hoje, a maior cobertura pós-venda do mercado.

 

Os promotores do evento estimam receber cerca de 25 mil visitantes e reunirá aproximadamente 450 expositores. "Esperamos obter o mesmo sucesso atingido na edição anterior. Recebemos muitas visitas em nosso estande de clientes em potencial e de parceiros de muitos anos. Para esta edição da Fenasucro a SEW-EURODRIVE preparou uma série de lançamentos para o setor", enfatiza Nelson Marotti gerente regional de vendas e serviços da SEW.

 

Sobre o Grupo SEW-EURODRIVE

 

Fundada em 1931, na Alemanha, a SEW-EURODRIVE é uma empresa familiar que conquistou e mantém posição de liderança no mercado mundial a partir de uma filosofia que tem como principais focos trabalho, inovação, tecnologia e aprimoramento contínuo.

 

A SEW-EURODRIVE está presente em mais de 40 países e possui 11 fábricas instaladas em países como França, Finlândia, Estados Unidos, Rússia, China e Brasil. Sua estrutura ainda inclui 61 montadoras localizadas em vários pontos do mundo. Atualmente, o Grupo emprega 11 mil funcionários e fatura globalmente cerca de 1,5 bilhão de euros.

 

Informações para imprensa

SEW - Comunicação/MKT

Alessandra Franco

Telefone: 11- 6489-9280

alessandra.franco@sew.com.br